This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:支持 JESD204C 协议的 DAC

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7950, AFE7903, AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039652/ti-jesd204-ip-dac-which-supports-jesd204c-protocol

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950AFE7903AFE7906

你(们)好

您能建议使用支持 JESD204C 协议的 DAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JESD204C 协议支持的产品包括:

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP#downloads

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    已经完成了该链接。

    它包含支持 JESD204C 的 ADC、但我找不到任何支持 JESD204C 的 DAC。

    您能否提及任何特定器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以向下滚动以了解有关 DAC 器件的更多信息

    根据您的应用、路线图中还有更多内容。 我会将您转至另一个论坛网站、我们的目录团队可以在其中提供更好的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    所有这些 DAC 器件型号均支持 JESD204B。

    我需要采用 JESD204C 协议的 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    HSC 论坛中的工程师将能够更好地对符合 JESD204C 标准的 DAC 提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我找不到 HSC 论坛。

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    我已将您转至 HSC 论坛。 团队中的某个人将回复您。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持...Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    这是 HSC 论坛。 我们目前没有任何支持 JESD204C 的 DAC、但在不久的将来会有一个。 AFE7900和 AFE7950的 TX 部分确实支持 JESD204C。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我开发了定制的 JESD204C Tx 和 Rx IP、可支持64B66B CRC 12、CRC 3和 FEC 模式

    现在、我想在 TI EVM 上测试我的 IP

    我的要求:  

    EVM (Tx 和 Rx)必须支持 FEC 模式。

    必须在高于24Gbps 的高数据速率下进行测试。

    收发器 AFE7900和 AFE7950

    1.它们是否支持 FEC 模式和高数据速率

    2.在 AFE7900和 AFE7950的数据表中,没有提到 FEC 模式...您能否提供这些收发器的详细数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    我将请负责这些 AFE 器件的工程师对这篇帖子作出回应。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    您可以在产品网页中请求访问 AFE7900和 AFE7950的完整数据表。 单击下面显示的"立即申请"链接:

    相同链接:  

    https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=318147∏_no=AFE79XX-HSC-DESIGN&ref_url=ASC_DC_DC-HSC

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra Varma:

    我已申请 AFE7900的完整数据表。

    2.此收发器是否支持高于24Gbps 的 SERDES 速率?  

    此外,此收发器的 EVM 与 ADC/DAC 的 EVM 之间的基本区别是什么? ADC/DAC EVM 是否提供任何附加功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    2.是的。 AFE79xx 支持高于24Gbps 的 SERDES 速率。

    AFE79xx 集成了多个 DAC 和 ADC。 此 EVM 支持评估 ADC 和 DAC。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra Varma:

    感谢您的支持、我将介绍 AFE7900文档  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vijayendra Varma:

    我可以访问 AFE7900、AFE7950、AFE7906、AFE7903的数据表。

    但在所有这些数据表中、没有关于64B66B 编码中的 FEC 模式的信息。

    我认为仅支持 CRC 12和 CRC 3。

       

    那么,我是否可以假定这些收发器不支持 FEC 模式?

    您能不能推荐任何支持 JESD204C FEC 模式和 SERDES 速率超过24Gbps 的 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    你是对的。 AFE79xx 在64b66b 编码模式下不支持 FEC。

    我们没有发布任何支持 FEC 的具有 DAC 的器件。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vijayendra Verma 提供的信息

    我开发了定制的 JESD204C Tx 和 Rx IP、可支持64B66B CRC 12、CRC 3和 FEC 模式

    现在、我想在 TI EVM 上测试我的 IP

    我的要求:  

    EVM (Tx 和 Rx)必须支持 FEC 模式。

    必须在高于24Gbps 的高数据速率下进行测试。

    有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    AFE79xx 中提供了唯一超过24Gbps JESD 通道速率的 DAC。 但这没有 JESD 204C FEC 模式。 因此、没有 TI 器件可支持此模式。  给您带来的不便、我深表歉意

    此致、

    Vijay