This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:受 HD2限制的 SFDR 问题

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037910/adc32rf45evm-sfdr-issue-limited-by-hd2

器件型号:ADC32RF45EVM

您好!

我们的 ADC32RF45EVM 板连接到 FPGA 主板 TSW14J56 (修订版 E)。

具有以下配置:

  • fs=3GHz (随 SMA100A 提供的外部时钟:+15dBm 和3GHz 滤波器)
  • 该时钟连接到 J5和 J7
  • FIN 被过滤(SMA100A RF 发生器)
  • 已将引脚调整为-2dBFS
  • 2个 Keysight 电源用于电流限制高于5A 的情况

测量以下 SFDR:

  • 100MHz:63dBc.
  • 900MHz:61dBc.
  • 1850MHz:56dBc.
  • 2100MHz:50dBc.
  • 2600MHz:36dBc.
  • 3500MHz:45dBc (-3dBFS & G=-2dB)

您可以看到、我们远离数据表中提供的数字。

我们有2个 ADC32RF45EVM 板、它们都有 SFDR 方面的不良结果。

HD2是限制参数。

我们可以提供 FFT 屏幕截图、文件等...

会导致通道与另一通道略有不同、但与数据表图不符。

ADC32RF45EVM 电路板包括:

  • RF45-341
  • RF45-333

当使用内部时钟(LMX PLL)时、会获得相似的结果。

您能给我们一种关于这个问题的感觉吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    您能否共享模拟输入上使用的滤波器?

    此外、请分享捕获的一些 FFT 图。 这将帮助我们为您调试此问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    使用的滤波器是来自 EWT 的非常好的滤波器。

    我已经在滤波器输出端使用频谱分析仪检查了谐波、并且谐波电平与我们在您的分析软件(HDSC PRO)中看到的结果相差甚远。

    请查找 FFT 图(fs=3GHz/fin=2600.418091MHz/引脚=-2dBFS)。 希望它能帮助您找到问题。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    滤波器来自 EWT、非常好。 我已经使用频谱分析仪检查了滤波器输出端的谐波、并且电平与我们在 HSDC Pro 中看到的水平相差很远。

    请在下面找到测量的 FFT (fs=3GHz/fin=2600.418091MHz/-2dBFS)。 希望它能有所帮助。

    此致。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我需要找到一个板并在实验室工作台上进行检查。

    同时、您的设置中是否有任何特定的寄存器 SPI 写入操作? 如果是、您可以将列表转发给我吗?

    您是否在背对背平衡-非平衡变压器前端看到 EVM 有任何损坏?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们不会写入任何特定的寄存器。

    如上所述、我们有两个 EVM 板、它们具有相同的行为。

    ADC32RF45EVM 电路板包括:

    • RF45-341
    • RF45-333

    我也有过你刚才所说的想法、我已经检查了电路板、但没有看到任何损坏、尤其是平衡-非平衡变压器。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找以下设置:

    为了便于您了解、内部时钟的问题是相同的

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    您是否选择了正确的奈奎斯特区域(请参阅 GUI 中标记为奈奎斯特区域选择的下方内容)

    对于采样率为3GSPS 的2.6GHz 输入、应选择第二奈奎斯特。

    您能否分享 HSDC Pro 捕捉窗口的时域图?  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    当我们扫描了多个频率(如我的初始帖子中所述)时、我已经放置了相对于较低频率的屏幕截图。

    您说得对、我们为2.6GHz 选择了第二个奈奎斯特区域。

    我已经尝试过这两种频率(第一个和第二个@2.6GHz)、并且没有明显的差异。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    感谢您的观看、我们正在自行订购 EVM 缺货、以查看我们是否可以在此处更好地找到问题。

    请给我们几天时间来接收 EVM、设置和检查。 我们将报告结果。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我们今天刚刚收到了 EVM。 我将在明天对此进行研究、并希望能为您带来一些结果。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供信息。 我渴望看到您的结果。

    最好的门卫

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    在我们的新 EVM 上、我们看到 SFDR 中的 HD2/3限制与您报告的相同。

    我们认为有一个过时的旧配置文件、无法正确配置 ADC。

    我们正与设计团队合作、以更新此内容。

    我会随时向您发布。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    只是快速更新。 我们仍在努力解决这个问题。 随附了在第1奈奎斯特的较低输入频率下 EVM 的 FFT 图。 请参见随附的。 这与数据表性能一致。

    我们相信、有一个不同的输入网络和平衡-非平衡变压器用于表征第二奈奎斯特性能。 我们现在正在尝试一些实验、已经提高了 HD2性能、但我们还没有达到 DS 性能。

    我将在明天尝试向您提供更多更新。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的更新和共享结果。

    即使在第一个奈奎斯特区域、我们也不完全符合数据表。 例如、@900MHz 时、我们测得的 SFDR 为61dBc、而 DS 中的典型值为67dBc... 但是、与存在巨大差异的第二个区域相比、第一个奈奎斯特区域的结果明显更好。

    您似乎最终放弃了配置文件线索、现在怀疑平衡-非平衡变压器的性能。

    您是否找到了与此相关的内容?

    此致。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    我们最终能够在第二奈奎斯特区域的 HD2性能上获得-55dB。

    我们正在为您整理一个配置文件、需要将两个平衡-非平衡变压器的平衡-非平衡变压器更改为以下部分。

    电路:TC1-1-43X+

    如果您希望我们修改您的 EVM、请告诉我。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    今天、在 EVM 板上有 MACOM 平衡-非平衡变压器 ETC1-1-13。 如果我很好地展开了支架、则需要使用微型电路平衡-非平衡变压器 TC1-1-43X+来更改所有这些平衡-非平衡变压器。 我是指时钟信号和输入信号的平衡-非平衡变压器。

    您是否知道 TI 为什么提供了这些带平衡-非平衡变压器的 EVM 板、这使客户无法获得 TI 数据表中的数据?

    对于这些新型平衡-非平衡变压器、我们似乎无法在650MHz 以下工作...

    您能否告诉我们平衡-非平衡变压器允许使用哪个关键参数来改进此 SFDR? 相位失衡?

    最后一点:SFDR 数据表中的数字最好是最终达到-55dBc。 例如、我可以分别将1850MHz 和2100MHz 的-66和-65dBc 读取为典型值。 您对此有什么解释吗?

    此致。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    如果在您的应用中计划使用第二个奈奎斯特区域、那么、是的、类似于 TC1-43X+的东西只需在模拟输入上使用、而不是时钟上使用。 是的、这是由于相位不平衡。

    我不知道为什么该 EVM 仅配备了其他平衡-非平衡变压器、即 ETC1-1-13。 这将更适合第一奈奎斯特。

    随附的是新配置文件、仅当在第二奈奎斯特区域中运行时才应使用该文件。 要对此文件进行编程、首先通过 GUI 将 EVM 设置为 DDC 旁路模式。 然后转至低级视图并分别加载附加的 P1和 P2配置。 很抱歉耽误你的时间。

    随着新配置和平衡-非平衡变压器更新为 TC1-1-43X+、我们看到2.6GHz 时的 SFDR 符合数据表规格。  

    此致、

    Vijay

    e2e.ti.com/.../WebConfigRF45_5F00_DDC_5F00_Bypass_5F00_ny2_5F00_p1.cfge2e.ti.com/.../WebConfigRF45_5F00_DDC_5F00_Bypass_5F00_ny2_5F00_p2.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的消息和配置文件。 我们将尝试它们。

    您是否知道主要差异来自哪里? 配置文件或平衡-非平衡变压器?  还是50/50?

    此致。

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    HD2取决于输入相位 不平衡、因此是平衡-非平衡变压器配置的主要贡献。  

    使用最新配置时、HD3会提高到数据表指定值。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的详细介绍。

    此致。

    劳伦特