This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF89EVM:EVM 连接失败

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF89, DAC38RF89EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1034832/dac38rf89evm-evm-connection-fails

器件型号:DAC38RF89EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF89

大家好、  

 

我的客户正在尝试使用 DAC38RF89EVM + TSW14J56EVM 评估 DAC38RF89。

他们将使用 高速数据转换器专业版 GUI 和 DAC38RF8x EVM GUI。

但是 、在 上述 GUI 上 DAC38RF89EVM 与 PC 的连接失败。

我的客户 注意到 Windows 设备管理器无法识别设备、或者缺少相应的驱动程序。

TSW14J56EVM 连接成功。

我的客户尝试 在 TI.com 上找到器件安装程序、但 他们没有找到。

请帮我解决此问题。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    DAC38RF89 EVM GUI 位于以下位置:

    https://www.ti.com/lit/zip/slac722

    按下 GUI 上的"重新连接"按钮时、请告知发生了什么情况

    还请客户检查硬件管理器、以查看 PC 中显示的"USB 串行转换器"。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    非常感谢您的支持。 现在、EVM 已成功连接。

    但是、我的客户还有另一个问题。

    我的客户设置 GUI 并生成提示音、然后按 "发送"、但无法正常工作。

    它显示"Configure DAC DATA_READ_FAILE...  "。

    该器件由  HSDC Pro v5.20  DAC 窗格选择、 并加载固件。

    它卡在 DAC38RF8x EVM 用户指南第11页第8节上。  

    请 帮帮我。

    要 检查配置、请查看以下链接以获取一些 GUI 屏幕截图。  (请从 TI 内部网络或 VPN 访问)

    https://tidrive.itg.ti.com/a/BtzPthlcz_IU3M-m/87771448-8f46-40dd-8426-8dac69275223?l

     

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    他们使用的是什么版本的 TSW14J56EVM? 下载的固件文件似乎不正确。 他们应该使用此板的 Rev D 版本。

    让客户验证 DAC PLL 是否已锁定。 此外、确保 TSW4J56EVM 的5V 电源能够提供4A 电流。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    我的客户正在使用 Rev B 板。 我的客户是否需要购买新的 TSW14J56EVM?

    此外、您能否告诉我如何验证 DAC PLL 是否已锁定?

    此外、我还有一个问题。

    该 DAC 可以通过路径 AB 寄存器(0x32和0x33)的增益来调节+3dBm FS 输出电平。

    当输入信号为满量程且扫描路径 AB 寄存器的增益时、您能告诉我 最小和最大输出电平(dBm)和步进电平吗?  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    软件团队已确认此 EVM 应与 HSDC Pro GUI v5p2配合使用。  

    请参阅随附的文档以验证 DAC PLL 的状态。

    AB 寄存器0x32的增益是此函数接收到的数字数据的直接乘积。 乘法因子范围为0到2。  如果进入该模块的电压为300mV、且增益设置为1.25、则输出将为375mV。 GUI 默认值为增益1。 使用此函数时必须小心、因为如果输入为高电平并且您使用的设置高于1、则可以使输出饱和。 该寄存器设置的乘法因子为0.001 /位。  

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记附加的文档。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF89_5F00_real_5F00_821_5F00_PLL.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    非常感谢。

    请允许我询问 您有关增益和输出电平的详细信息。

    当输出为375mV 时、如果阻抗为50Ohm、则为+4.5dBm。

    数据表中的满量程输出功率为3dBm。

    那么、您 是说它的输出功率可以大于3dBm 吗?

    请允许我使用建议的输出范围来避免饱和。

    2. 当 DAC 块的输入为300mV 时、增益=1V/V 时、输出将为300mV (2.55dBm)、  

    并且可以在增益=0.001V/V 时在300uV (-57.45dBm)范围内调节输出

    增 益=2V/V 时达到600mV (8.57dBm)、对吧?  

    另一个重要问题、您是否意味着软件团队已确认此 EVM 应与 Rev B 板中的 HSDC Pro GUI v5p2搭配使用?  

    我仍然想知道客户是否需要 准备 Rev. D 板、或者他们是否可以继续使用 Rev. B 板。  

    此致、

    Itoh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    您能否为客户订购最新的 TSW14J56 EVM? E-store 中的最新版本应为 TSW14J56的修订版 E、已知与 DAC38RF89 EVM 搭配使用时可保持稳定。 谢谢你。

    供参考、Jim 正在度假、将于10月10日返回。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kang-San,

    现在、我的客户正在使用修订版 E 板进行测试、但问题仍然存在。 请检查一下吗?

    请查找附件。 该 zip 文件包含多个 GUI 屏幕截图和说明如何捕获该文件的注释。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF89EVM.zip 

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    客户在尝试获取输出之前必须使 DAC PLL 锁定。 确保它们以至少12dB 的功率向 SMA J4发送625MHz 时钟、并且移除了 JP10上的分流器。 在配置 DAC 之前、时钟必须存在。 执行复位、加载默认值并对 DAC 进行编程后、单击 PLL 自动调优。 验证 PLL LF 电压是否介于3-5之间。 在继续之前、必须满足这一要求。 TSW14J56EVM 无需执行此测试。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    感谢您的建议。 我在上面发布的一些问题 已经被遗漏了、因此请允许我再次发布。

    当输出为375mV 时、如果阻抗为50Ohm、则为+4.5dBm。

    数据表中的满量程输出功率为3dBm。

    那么、您 是说它的输出功率可以大于3dBm 吗?

    请允许我使用建议的输出范围来避免饱和。

    2. 当 DAC 块的输入为300mV 时、增益=1V/V 时、输出将为300mV (2.55dBm)、  

    并且可以在增益=0.001V/V 时在300uV (-57.45dBm)范围内调节输出

    增 益=2V/V 时达到600mV (8.57dBm)、对吧?  

     此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    关于 EVM 连接、使用 DAC EVM 进行的测试看起来只能正常工作。 但是、当连接到 TSW54J56EVM 时、它再次失败。

    请提供支持?

    请查找随附的 GUI 屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_20211014_5F00_1459.zip

    仅◆DAC EVM 测试。

    DAC EVM 为5V 供电。
    JP10已移除。
    信号发生器为 SMA J4提供了625MHz 12dB 时钟。
    该测试仅使用 DAC EVM 完成。
    启动 DAC GUI、然后按照幻灯片完成参数配置(复位、默认负载、DAC 测试)。
    单击"Configure DAC"和"PLL Auto Tune"。
    切换至 DAC 时钟显示并验证 PLL LF 电压是否为5V。

    使用单个 DAC EVM 测试时、会按照指示确认结果。
    (附件:gamen-20211014-1445-01.png)


    ◆DAC EVM + TSW14J56EVM (失败)

    之后、连接了 TSW14J56EVM、并按照 DAC 测试幻灯片进行了测试。
    错误发生在之前报告的情况下、测试失败。

    (附件:gamen-20211014-1449-02.png)

    启动 HSDC pro 并选择 DAC38RF8X_LMF821、然后尝试下载固件。
    该错误是随附的
    (附件:gamen-20211014-1449-03.png)

    设置参数后、单击"Create Tones (创建提示音)"、GUI 将显示
    (附件:gamen-20211014-1449-04.png)

    单击"Send"按钮、则发生错误
    (附件:gamen-20211014-1449-05.png)

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、

    查看幻灯片1449-03后、TSW14J56EVM 5V 电源似乎无法提供足够的电流。 让客户尝试另一种可提供至少4A 电流的电源。 确保它们没有将电流限制设置为低电平。

    关于另一个问题、数据表的输出功率为2.14GHz。 在较低频率下、DAC 输出功率可能高达5dBm。 请参阅随附的幻灯片、其中显示了频率范围内的断电数据。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    非常感谢您检查 GUI 问题和问题1。

    您也可以查看问题2吗? (此问题只是确认)

    2. 当 DAC 块的输入为300mV 时、增益=1V/V 时、输出将为300mV (2.55dBm)、  

    并且可以在增益=0.001V/V 时在300uV (-57.45dBm)范围内调节输出

    增 益=2V/V 时达到600mV (8.57dBm)、对吧?  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    增益 AB 块的增益范围为0至2。 这个块使用一个12位地址。 因此增益值为0.000488/bit。 如果输入电压为300mV 且使用最低增益设置、则输出将为300mV * 0.000488 = 146.4uV。  

    如果使用最大增益设置、则输出将为2 * 300mV = 600mV。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    您的答案与您20天前提供的答案不同。 但好的、我理解、谢谢。

    >此寄存器设置的乘法因子为0.001 /位。  

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    20天前、我给了您错误的答案。 乘法因子为每位0.000488、而不是我20天前提到的0.001。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim-San、

    谢谢、我理解。

    很抱歉再次打扰您、但您能告诉我如何从 RX 输入导出 DAC 输入(您的示例中为300mV)吗?
    RX 输入和 DAC 输入都应该是数字值、因此我的客户想知道如何实际计算该值。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    在我的示例中、我只需将增益 AB 块设置为1、并调整了粗略 DAC 增益设置、直到 A 根据满量程数字输入获得300mV 的输出。

    可以使用所附的信息来确定输出。 文件。 基本上、如果您知道数字数据的动态范围并将 Rbias 电阻设置为提供最大电流、则输出是一个简单的公式。 如果使用变压器、端接也会起作用、如数据表中所示的示例。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Output-Voltage-calcualtion.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 问题已解决。 这是 由您指出的电源限制造成的。

    此致、

    Itoh