This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5311:DAC 输出振铃

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039314/dac5311-dac-output-ringing

器件型号:DAC5311

尊敬的专家

通道1 CS 引脚,通道2时钟,通道3输入

e2e.ti.com/.../c76e2ed077d1b8e1193e5e5ce2910c22.mp4

2. 通道1 CS 引脚,通道2时钟,通道3输出

e2e.ti.com/.../263ee88e96000dee0f855942711d6b0a.mp4

波特图

4.原理图

现在我们有一个问题就是这个芯片,输入正常,输出有两个问题,一个是抖动,另一个是上升的方式,输出凹板。

您能不能对我们的设计提出一些建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    您能否在示波器快照中阐明您所指的输入和输出? 它是 DAC 输入和输出吗? 运算放大器输入和输出? 您是否还可以发送一份放大后的示波器截图、说明您看到的问题、以便我们可以看到输出行为?

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    上面的第一个视频 来自 DAC5311引脚1 2 6 、这表示  DAC5311的 nsync clk Vout。  

    上面的第二个视频 来自 DAC5311引脚1 2 3、这是 DAC5311的 nsync clk DIN。

    1-sync(yellow)  2-clk(blue)  3-din(red)

    第三张图片是控制器写入 DAC5311的数据、您可以看到数据在不断增加 而不 会减少。 但是 、在第一个视频中、我们可以看到开始时的输出凹板。

    此外、DIN 非常稳定、但第一个视频中的输出是抖动。

    下图是 nSYNC CLK DIN VOUT 至脉冲发生器。  

    A///1-脉冲发生器(黄色) 2-nSYNC (红色)

    1-Pulser(yellow) 2-nSYNC(red)

    B///1-脉冲发生器(黄色) 2-clk (红色)

    1-Pulser(yellow) 2-clk(red)

    C///1-脉冲发生器(黄色) 2-DIN (红色)

    C///1-Pulser(yellow) 2-DIN(red)

    D///1-脉冲发生器(黄色) 2-VOUT1 (红色)

    D///1-Pulser(yellow) 2-VOUT1(red)

    E//1脉冲发生器(黄色) 2-VOUT2 (红色)

    E///1-Pulser(yellow) 2-VOUT2(red)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的澄清!

    您在 DAC 输出开始时看到的凹板行为来自 DAC 输出缓冲器的趋稳。

    您可以在数据表的这个典型特性表中看到类似的行为:

    AVDD 用作 DAC5311的基准。 您能否测量 AVDD 电源以查看是否也存在抖动?

    谢谢、

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢你的答复。

    我们从图1中看到的凹板与数据表中的图32相同。 嗯、这是可以的、因为这不是关键点。

    但抖动是我们设计中的致命缺陷。 这将改变某些信号的时间序列。

    我们使用了一个3.7V 的电池作为 DAC5311的电源 AVDD、但也存在抖动。

    我们还使用了线性直流电源连接到 AVDD、这是相同的。

    换而言之、当我们更改另一个 DAC5311时、抖动将消失。 我们有10 个板 、它们位于同一批次中。 有4块板具有抖动。 我们更改了2个 DAC5311、抖动消失了。

    我们的另一个项目也使用 DAC5311、 没有抖动、设计是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 当从代码0x000转换时、大多数 DAC 将看到更长的延迟。 我想、在您展示的图片中、您的起始电压为0伏。 您能否再次执行此测试、但使用代码8作为最小电压?

    谢谢

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    当我们使用代码8作为最小电压时、抖动消失。

    很好。 那么、原因是什么?

    谢谢、

    Arron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arron:

    当 DAC 设置为代码0时、输出缓冲器位于负电源轨(GND)、需要额外的时间才能退出这种情况。 当 DAC 处于满量程且处于正电源轨(VDD)时也是如此。  代码8可能适用于 Paul 建议的测试、但您也可以尝试 使用小于 8的代码。

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    感谢你的建议。 8对 我们 的系统来说是可以的。 现在问题 已经解决了。

    也感谢 Paul 的帮助。