This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:ADS1115-NACK

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040360/ads1115-ads1115-nack

器件型号:ADS1115

您好 TI,团队

     上电后写入(0x01、0x82eb) 、返回 值 -2 、这意味 着 NACK、     原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关

    我关闭重复的帖子、并将支持您从这里继续。  

    NACK 究竟发生在哪里? 是否可以发送 I2C 事务的示波器截图或逻辑分析仪图以及原理图? 如果是、这将非常有帮助。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    下面是原理图和波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    我在这里看到 NACK。 SCL 频率是多少? 是否可以根据数据表获取 SCL 的特写图像并测量 Tlow 和大腿计时?

    此致、

    Aaron Estrada