This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2528:模拟和数字电压/电压监控

Guru**** 2509705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038964/tla2528-analog-and-digital-voltages-voltage-monitoring

器件型号:TLA2528

您好!  

我想使用 TLA2528进行电压监控。

AVDD 和 DVDD 是否可以不同、例如 AVDD = 4Vdc 和 DVDD = 3、3Vdc?

Decap 引脚 连接到内部的电源?

我们是否需要在输入端添加缓冲器以进行正确的测量?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、AVDD 和 DVDD 可设置为不同的电压、因此您的示例有效。  

    对于衰减、这不受不同电压电平的影响。 去耦将始终需要一个连接到它的电容器。  

    缓冲器取决于输入信号和采样率、有时需要缓冲器、有时不需要缓冲器。 您的输入信号和采样率是多少?

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    采样率将为几 Hz ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么您很可能不需要输入缓冲器