This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:ADC12DJ5200RFEVM

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036959/adc12dj5200rfevm-adc12dj5200rfevm

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

我们(d1公司、分销商)订购了 ADC12DJ520 0RFEVM (订单号#T01695883)

我们一收到  标签就发现标签密封不好。

因此、我们怀疑这是翻新或二手产品。

因此、我们希望要求提供一份文档来证明它是一份新的和原始的文档。

如果无法共享任何文档、请允许我们接收您的测试报告、我们可以发送此器件。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    请告知我们 EVM 版本(A、B、C) 以及标签上的序列号。 然后、我们可以向您发送测试数据。

    如果您想包含一张 EVM 图片、这也会有所帮助。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请按如下所示检查序列号。

    684230000024

    请帮助我接收测试数据。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    我正在检查、请稍候。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    我能够获取 EVM 的数据。

    请参见随附的。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、EVM 是真实的、对于包装不当深表歉意。 不确定是怎么发生的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您提供数据。

    您是否会向我发送这方面的发货报告?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    不确定您要问什么? 我在上一篇文章中发送了测试数据(FFT PICS)、其中包含我们存档中的序列号。

    这是在我们发货和库存 EVM 之前保存的原始测试数据。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

    我们的客户要求是、我们需要数据来证明 EVM 是在工厂生产的、还是在 D1首次收到。

    我们的客户怀疑密封标签损坏、另一位客户退回的产品已发送。

    即使我们发送了从 TI 收到的发票和数据,他们仍然不满意。 我们也会变得疯狂。

    如果无法跟踪、请发送我们收到产品时随附的文档。 如附加的文件

    不是我们可以从 TI 网站下载的商业发票

    谢谢你

    e2e.ti.com/.../TI-STORE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kayla、

    我仍然不明白客户需要什么。

    我正在离线处理此问题、并将通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Rob