This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30:在 PRF 的活动阶段的窗口#M 期间从多个 PD 采样信号

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039987/afe49i30-sampling-signal-from-multiple-pd-during-window-m-within-the-active-phase-of-prf

器件型号:AFE49I30

您好 的支持团队、

是否可以在   窗口中接收与每个 PD 相对应的单独输出( PRF 活动阶段内的窗口#M)、从而为两个不同的 PD 创建交流信号?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE49I30在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    当您将电子邮件发送到邮件列表时、您能详细说明您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢你。 我在4天前将我的查询发送到 biosensing_afe-support@list.ti.com

    现在等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    对我们的答复延误表示歉意。 我们将在明天通过电子邮件回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    我将关闭此 e2e 帖子、因为我已通过电子邮件回复了您的问题。 对于任何后续问题、我们都可以通过电子邮件进行讨论。