This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:I'm 使用 ADC 时不好、因此 I'd 想询问大致使用情况。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149EVM, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040087/ads4149evm-i-m-not-good-at-using-the-adc-so-i-d-like-to-ask-you-about-the-approximate-usage

器件型号:ADS4149EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMADS4149

你好。

我将 使用 ADS4149EVM 测量 CMOS IC 芯片的模拟输出。 我不喜欢使用设备、因此我向您提出以下问题。

1) 1)当通过 TSW1400EVM 和 ADS4149EVM LVDS 端子进行连接时、捕捉板和 ADC 是否都应连接到 USB? 此外、我是否必须同时向 ADC 和采集板应用时钟?

2) 2)我想知道应该焊接哪些元件来测量通过 ADC 设备的差分信号。 此外、我不知道哪个端子需要焊接。

3) 3)我们尝试通过 USB 将 TSW1400EVM 与 ADC 组合连接到计算机、打开 HSDC 并对 IN+应用方波来执行简单测试、但会发生此类错误。


此外、我还将为您提供一些有关设置状态的其他照片。 如果您能让我知道还有哪些问题、我将不胜感激。

下图是 ADC 和采集板照片、条件与3)相同。

1) ADS4149EVM

2) 2) TSW1400EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minjae

    1) 1)当通过 TSW1400EVM 和 ADS4149EVM LVDS 端子进行连接时、捕捉板和 ADC 是否都应连接到 USB? 此外、我是否必须同时向 ADC 和采集板应用时钟? 两个板都需要 USB 连接、因为它们都有用于控制它们的 GUI。 ADS4149EVM 可配置为在没有 GUI 的情况下运行(并行)。有关如何配置此 EVM 的更多信息、请参阅《ADS4149EVM 用户指南》。 只有 ADS4149EVM 需要时钟输入。 有关详情,请再次参阅《用户指南》。

    2) 2)我想知道应该焊接哪些元件来测量通过 ADC 设备的差分信号。 此外、我不知道哪个端子需要焊接。 如果要注入差分输入、必须移除 R84、T1和 T2、并在 T1和 T2的引脚3-4和1-6之间施加短路。 您需要在 R82上添加一个0欧姆电阻器。  

    3) 3)我们尝试通过 USB 将 TSW1400EVM 与 ADC 组合连接到计算机、打开 HSDC 并对 IN+应用方波来执行简单测试、但会发生此类错误。 您可能没有将时钟源连接到 ADS4149EVM、并且电路板可能未正确配置。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../User_2700_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jim

    感谢您的回答。

    正如您所说的、我 在1.5Vpp、3MHz 的 ADC 上应用了输入时钟、并连接到计算机以供 TSW1400和 ADC 再次进行测试。

    我在 GUI 中关闭了低延迟模式、打开了增益、输入了1dB 的增益值、并打开了 HSDC 以按下"Capture"、但发生了相同的错误。 (JP12引脚的串联和并联模式都是通过移动跳线来实现的、但结果并不相同。)

    在默认跳线设置状态下、还应用了用户指南中的第3.2节和 ADC GUI 设置、但 TSW1400EVM 的 LED 3和4仍处于关闭状态、并且由于与 DDR 相关的相同误差而无法测量。

    •将跳线 JP12移动到短接位置2-3、从而将 ADC 置于串行运行模式。
    •将跳线 JP11移动到短接位置2-3、这样 USB 电路就可以控制 SDATA。
    •将跳线 JP9移动到短接位置2-3、这样 USB 电路就可以控制 SEN。

    我不确定问题是什么。

    +) 当对 ADC 施加3.3V 电压时、其消耗约为550mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minjae

    根据数据表、ADS4149的最小时钟速率为20MHz。 请提高您的时钟速率。 确保连接到 TSW1400EVM 的5V 电源能够提供至少3A 的电流。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jim

    感谢您的回答。

    我忘记将其包括在帖子中、但我将输入 CLK 更改为50MHz、但仍会发生相同的错误。

    此外、TSW1400EVM 似乎通常通过直流适配器供电。

    我还没有弄清楚问题是什么。 如果还有其他问题、请告知我。

    +)

    现在、我了解您在查看下面的链接后为什么这么说。

    E2e.ti.https:/.../tsw1400evm-afe5809evm-tsw1400evm-error-read-ddr-to-file-timed_out_error

    目前、为了施加5V 电压、我希望通过电源供电、而不是直流适配器供电、但我想知道如何实现。

    (目前、在查看指南 PDF 后、仅对3.3V (J10)供电、而不使用5V 适配器、但流向大约100mA 的电流过小。)

    此外、当通过适配器为5V 和3.3V 供电时、会发生与同一 DDR 相关的错误、并且3.3V 端子未施加电流。 当仅使用3.3V 端子通过 USB 加载 ADC 固件时、会发生以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当5V 连接到 J12时、J10只能用作输出3.3V 电源。 切勿向 J10提供电压、否则可能会损坏电路板。

    J10的目的是作为一个选项为 ADC EVM 提供3.3V 电源。 您需要为 J12提供5V 电压、并验证3.3V 稳压器 U12是否仍然正常工作。 您应该在测试点21上看到3.3V 电压。 否则、您可能会损坏电路板。

    ADC 板上的跳线应与所附图中所示的跳线相匹配。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jim

    感谢您的回答。

    我之所以尝试这样做是因为我看到了论坛的帖子。 我们今后将避免这种企图。

    如何检查3.3V 稳压器 U12是否正常运行?

    尽管 ADC 板上的跳线与所附图片相匹配、但 TSW1400EVM 中会发生 DDR 错误。

    在这种情况下、问题在哪里?

    P.S)如果您不介意、还能向我展示 TSW1400EVM 的电路板图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 J12施加5V 电压。 请勿插入 ADC EVM。

    通过 HSDC Pro GUI 连接到 TSW1400。  

    选择 ADS4149 ini 文件并下载固件。 完成此操作后、GUI 应与随附的屏幕截图类似。

    现在应该有6个状态 LED 亮起。 这是电路板正在工作的标志。 如果您收到任何消息、则说明电源无法提供足够的电流或电路板损坏。   

    e2e.ti.com/.../TSW1400.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jim

    感谢您的回答。

    正如您说过的、我们在没有插入 ADC 的情况下进行了测试。

    我检查了电路板没有什么问题。
    LED 也可以通过六个 LED 正常打开。

    然后 、我关闭了 TSW1400EVM 的电源、并按照您所说的那样、结合 ADS4149EVM 的 J10和 TSW1400EVM 的 J3再次执行了测试。

    但是、仍然存在与 DDR 相关的错误。

    我们还有其他什么可以做的呢?

    例如、如果您能告诉我 ADC 和采集板的连接顺序、我将不胜感激。

    (我已为 ADC 加电、连接输入 CLK 和模拟输入以应用信号、打开 TSW1400EVM、打开 ADS4149EVM GUI、打开 ADS4149EVM GUI 以输入1dB 值、打开 HSDC 以上载 ADC 固件。)

    添加 ADC 和采集板图片、以防出现错误。

    您发送给我的 ADC 图片中有一些不同的器件。(蓝色圆圈)由于此器件、TSW1400EVM 中是否存在与 DDR 相关的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路板似乎配置为 CMOS 输出而非 LVDS。 您是否进行了这些更改? 电路板在出厂时应卸下 U7并安装 RN3-RN6、并安装 R69和 R70。 我认为这是你的主要问题。 如果您的电路板是在安装了 U7的情况下交付给您的、我建议您申请更换电路板。

    如果您是从经销商处购买的、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Jim

    感谢您的回答。

    讨论结束后、我们希望通过外部逻辑分析仪通过 CMOS 使用 ADC。 下图是用于 CMOS 通信的 ADC 板图片。

    我应该像这样设置跳线引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要2的 comp CMOS 数据、请将 J2上的跳线设置为3-4;如果您需要偏移二进制 CMOS 数据、请将引脚5-6上的跳线设置为5。