This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:CW 模式混频器频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040191/afe5809evm-cw-mode-mixer-frequency

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

尊敬的先生/女士:

我是否可以检查 AFE5809EVM 的 CW 模式混频器频率是否可以通过 AFE5809 GUI 进行更改?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jovin、您好!

    混频器频率无法通过 GUI 进行更改。 它由提供给 AFE 的外部时钟进行设置。 混频器频率将与频率 CLKP_1x 频率(CW_1x 时钟)相同。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    非常感谢! 感谢您的帮助!