This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC31JB68:输入电压范围

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040697/adc31jb68-input-voltage-range

器件型号:ADC31JB68

您好!

我正在尝试了解绝对最大额定值和满量程范围中给出的输入额定值。

在绝对最大额定值(数据表第6页)中 、VIN+和 VIN-最高可高于或低于 VCM 0.75V、而不会对器件造成任何损坏。 因此、差分输入的最大振幅 不应超过 +/-1.5Vpp、以防止任何损坏。 是这样吗?  

满量程范围在第10页给出为1.7V (在注释列中被表示为差分峰峰值)。 这是否意味  着差分 输入的最大振幅可以是+/- 0.85Vpp? 此外、VIN+和 VIN-的最高电压是否只能高于或低于 VCM 0.425V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jas、

    如果 VIN+和 VIN-在 VCM 周围向上和向下摆动0.75V、则每个引脚的摆幅为1.5Vpp (单端(SE))。 因此、每个引脚的最大摆幅为1.5V 峰间 差分或3.0V 峰间差分。

    将振幅降至满量程最大值后、每个输入都将在 VCM 上下摆动0.425V。 这将提供0.85V 的 SE 摆幅和1.70Vpp 的差分峰间摆幅。

    当我们用于 LVDS 或时钟应用中差分信号的 VID 和 VOD 等术语时、通常会产生混淆。 这些项是差分峰值、而不是峰峰值。

    对于 ADC 情况、绝对最大 VID 将为1.5V。 满量程范围 VID 将为0.85V。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢 Jim!