您好!
使用 ADS8698时遇到两个问题。
首先、即使我每秒轮询特定通道多次、采样值仅在大约1或2秒内更改一次。 目前仅使用一个通道。 通道输入端的电压表显示输入电压快速变化、但是、通过 SPI 接收到的值仅每1或2秒变化一次。
此外、ADC 通过 SPI 发送的每个应答字节都会被接收到一位移位、MSB 丢失。 我使用 Arduino 是因为使用 Arduino SPI 库与 DAC 进行通信。 SPI 模式选择正确。 更改 SPI 频率不会改变行为。 作为临时权变措施、我将输入范围加倍、以适应缺少 MSB 的情况。 不过、这会降低解析/精度、因此我要尝试找出初始问题。
如果有任何建议/想法、我们将不胜感激!