This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809同步触发器。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033867/afe5809-afe5809-synchronous-trigger

器件型号:AFE5809

尊敬的 TI 团队:

如何使 AFE5809定期工作?我尝试在 TX 引脚上应用50Hz PRF、但这不起作用。我想让 AFE5809每20ms 工作1ms。我已经阅读了数据表、但我无法很好地理解其中的内容。Plz 给我一些建议、谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 TX 引脚上的 userid="456691" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033867/afe5809-afe5809-synchronous-trigger

    TX_SYNC_IN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 PDN_ADC 引脚上施加50Hz 脉冲、但我认为这不是一个好主意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复表示歉意。 由于 PRF 为低频、因此可以使用 PDN_ADC 和 PDN_VCA 来实现所需的操作。 您可以为这两个引脚提供50Hz 脉冲、PDN =高电平的时间为18ms、PDN =低电平的时间为2ms。 2ms 是因为、器件唤醒为1ms (假设是最坏的情况)、器件运行为1ms。

    此致、

    Kalyan