This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8586S:是否提供评估模块?

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADS8588S, ADS8586S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040403/ads8586s-evaluation-module-available

器件型号:ADS8586S
主题中讨论的其他器件:ADS8588S、TINA-TI

大家好、

是否有适用于 ADC ADS8586的评估模块?

此致、

葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个适用于8通道 ADS8588S 的 EVM。  此 EVM 的通道1-6的性能将与 ADS8586S 器件的性能直接匹配、但采样率与250kSPS 相比略有降低的200kSPS 除外。  

    https://www.ti.com/tool/ADS8588SEVM-PDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 我将查看您建议的 EVM、如果唯一的区别是降低的采样率、那么出于测试目的、我认为这不会是问题。 它可以通过 USB 连接、并且可以使用 CCS 进行编码、对吧?

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vineyeth、

    EVM 用于 ADC 的评估、您将能够使用 GUI 数据分析模块观察数字波形以及交流和直流性能指标。  USB 连接不会与 CCS 或任何其他 IDE 连接以进行代码开发或 GUI 修改。  您需要将 所需的数字连接从要开发的主机处理器单独带入 ADS8588子卡来测试代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    实际上、我在我的一侧询问了如何使用 USB 接口对 EVM 进行编码、这是一个错误。 此外、在我想开发原理图时、还有适用于 ADS8586S 的任何 PSpice 模型

    此致、

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、ADS8588有一个 SPICE 模型将用于这个产品:

    仿真模型

    ADS8588S TINA-TI 参考设计

    SBAM311.TSC (1928KB)- TINA-TI 参考设计
    仿真模型

    ADS8588S TINA-TI 瞬态 Spice 模型

    SBAM312.ZIP (65KB)- TINA-TI Spice 模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。  

    此致、

    葡萄园