This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于低成本电动汽车 BMS 的 ADC 和 MCU

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1, BQ76PL536A-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036403/adcs-and-mcus-for-a-low-cost-electric-car-bms

主题中讨论的其他器件:ADS131B04-Q1BQ76PL536A-Q1

您好!

你好。 我有一位与之合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我是我大学的一个项目的一部分、该项目旨在为低成本电动汽车构建 BMS、以 在2030年之前提高我国的电气移动性。 我在该项目中的目标是获取电池数据、例如电压、温度和电流、以估算充电状态、运行状况和其他关键信息。  为了实现这一目标 、我 必须为 BMS 的每个模块找到一个好的 ADC 和一个好的 MCU、并借助您现有的各种产品、我在寻找 最佳解决方案时遇到了一些困难、 因此、我希望能有一些帮助来选择更适合我的目的的选项。 您能帮我解决这个难题吗?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们将需要有关此设计的更多信息。  与此设计相关的"良好 ADC"或"良好 MCU"是什么?  他是否了解了设计用于监控他描述的电池状况的 BMS 器件?   

    请至少要求提供方框图。  还建议他查看 BMS 产品: www.ti.com/solution/battery-management-system-bms 。  本页的参考文献中还讨论了许多设计注意事项。   

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在本例中、您可能需要查看 ADS131B04-Q1、该器件是针对 BMS 中这些测量的 AFE。
    遗憾的是、我无法评论合适的 MCU。

    如果您需要测量单节电池电压的解决方案、我们需要查看 BQ79xxx-Q1产品系列。

    此致、
    Joachim Würker
    系统经理-精密 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    标称电压:266.6V
    功率:28.2kWh
    容量:106Ah
    最大放电率:3.5c
    拓扑:72s1p
    它将被分成12个由6个电芯组成的堆栈或者6个由12个电芯组成的堆栈 、所有这些堆栈都是串联的
    我从未见过您刚刚发送给我的链接、它对我的帮助很大。 我之前在寻找 BQ76PL536A-Q1来监控每个堆栈的电池、它是否足够(对于6个电池堆栈)或是否应该更改它? 此外 、BQ79xxx-Q1型号可以自行实现电池之间的无源平衡、还是需要其他模块来实现平衡? 我能否使用此组件在电池之间实现被动平衡、以及在配备主 BMS 的堆叠之间实现主动平衡?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    是的、您可能需要 BQ79616器件。 它们最多可监控16节电池、并以菊花链方式连接在一起、形成一个72节电池组。 它们可以实现高达240mA 的无源平衡。 https://www.ti.com/product/BQ79616-Q1?keyMatch=BQ79616-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 请参阅以下客户对您建议的回复。 非常感谢。

     对我来说、BQ79616也是一个好主意、您是否有 Altium Designer 的此组件库? 我在 Altium 的站点上找不到它。
    想知道用于主动平衡的 TIDA-00817和 TMS570最大电压是多少?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 对客户的最新查询是否有任何更新? 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    对于 TIDA-00817、它规定电流为5A 时为16节电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    这里也是 BQ79616器件的 Altium 文件

    e2e.ti.com/.../PAP0064A.STP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 请查看客户的另一个查询。 非常感谢。

    我知道 TIDA 可以平衡多达16节电池、但如果我想在每个输入端连接一个50V 级联、是否可能呢? 电池输入有哪些限制?
    此外、5A 是平衡电流(如 BQ79616中的240mA 无源平衡)、还是器件可以处理的最大电流?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 我想跟进我的最新帖子。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    BQ79616具有内部 FET、可实现每节电池高达240mA 的电池平衡。 它的电池电压最高可达5V。 如果您询问是否可以在两个 VC 通道之间连接50V、则答案是否定的、因为最大值为5V。

    对于 TIDA00817、该设计使用了外部平衡 FET、这些 FET 专为实现更大的平衡电流而设计-在本设计中为5A。 通常情况下、我们的客户发现 BQ79616的240mA 平衡功能足以满足其应用需求、但有些客户最终确实需要更多、并希望使用这些外部 FET 电路进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我还想知道 BQ79616在电池化学成分或容量方面是否有任何限制。 我 计划在 NMC 106Ah 电池上使用它、这是否正常或 我是否需要  进行调整?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 我想跟进客户的最新问题。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我们通常 用于锂离子电池- NMC 是其中的一个子集、因此我不会遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    你好。 请在下面查看客户与 BQ79616相关的另一个查询。 非常感谢。

    最好知道电池的化学成分不会 成为问题。
    我在查找 Altium 设计人员的 BQ79616原理图时遇到了一些困难、在组件手册中、我看到它存在、但在 TI 和 Altium 的网站上都找不到它。 我尝试从第三方下载它、但引脚完全没有组织。 您知道我在哪里可以找到它吗?
    我还将从 下面的手册中索引组件原理图的照片。  
    再次感谢您的所有支持。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、

    我没有比我提供给您的文件更多的东西。 我们建议客户组织引脚、但这些引脚最适合其原理图。 很抱歉、我对这个没有更多帮助。