This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:多芯片多板同步

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34H84, DAC34SH84, TSW30H84EVM, DAC3484, LMK04828, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039669/dac34sh84-multichip-multiboard-synchronization

器件型号:DAC34SH84
主题中讨论的其他器件:DAC34H84DAC3484LMK04828CDCE62005

您好!

  我们计划使用多个 FMC 板、每个板在具有 FPGA 的单个载板上具有一个 DAC34SH84。 系统的瞬时带宽为500MHz。 是否可与 DAC34SH84和 DAC34H84实现?

2)我们如何同步不同电路板上的器件(提到了用于同步的 OSTR)、但在物理上我们如何将它们连接到不同的 FMC 电路板。  

3) DACCLK 和 OSTR 是差分信号、我们是否将多条(4条同轴/SMA 电缆)连接到每个电路板?
4) 4)我们是否可以将时钟生成芯片放在载板上、然后通过 FMC 连接器将其路由到 DAC IC?

5) 5)是否有将 FPGA (Xilinx)连接到这些 DAC 的参考设计?

6) 6)如果 I 和 Q 为具有单端输入的 IQ 调制器供电、DAC 必须生成零。 请提供有关合适电路的建议? 还必须执行 IQ 不平衡校正和 LO 泄漏校正。 由于 IC 已经具有此特性、如果使用运算放大器(如果输出为零、则会排除变压器)将差分信号转换为单端信号、我们将如何利用这些特性。 我们是否在运算放大器输出端添加某种偏置 t 以引入直流以消除 LO 泄漏?

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    请参阅随附文档第2.4节中的"双同步源模式"。

    随附了一个使用 DAC34SH84的 IF 至 RF 转换参考设计示例。

    我们没有任何可为您提供的 Xilinx 参考设计示例。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    请参阅随附文档第2.4节中的"双同步源模式"。

    随附了一个使用 DAC34SH84的 IF 至 RF 转换参考设计示例。

    我们没有任何可为您提供的 Xilinx 参考设计示例。

    此致、

    Jime2e.ti.com/.../DAC348x-Synchronization.pdfe2e.ti.com/.../slau433.pdfe2e.ti.com/.../7635.TSW30H84EVM_2D00_SCH_5F00_C.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

         您提到的参考设计适用于差动输入 IQ 调制器。 我们正在寻找一个具有单端输入为零 IF 的调制器。  

    我们使用了 DAC3484、并且熟悉器件位于 单个 PCB 上时的同步、但当器件位于不同的 PCB 上时、我们该怎么办?

    2)我们如何同步不同电路板上的器件(提到了用于同步的 OSTR)、但在物理上我们如何将它们连接到不同的 FMC 电路板。  

    3) DACCLK 和 OSTR 是差分信号、我们是否将多条(4条同轴/SMA 电缆)连接到每个电路板?
    4) 4)我们是否可以将时钟生成芯片放在载板上、然后通过 FMC 连接器将其路由到 DAC IC?

    此外、  

    系统的瞬时带宽为500MHz。 是否可与 DAC34SH84和 DAC34H84实现?

    此致、

    SM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送方框图、因为您的描述令人困惑。 FPGA 是否与 DAC 位于同一电路板上、然后将这些电路板插入主(载波)电路板?

    我处理过的大多数调制器都使用 I 和 Q 输入数据。 您使用的是仅需要真实输入数据(单端)的哪个部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是我们计划的实现的方框图、介绍同步多个 DAC 的文档介绍了如何将 OSTR 信号馈送到 DAC IC。 在 DAC 芯片位于不同子板的情况下、我们如何发送 OSTR 信号(来自 LMK04828等器件)。 如果我们将其放置在载板上(绿色)、则我们将在两者之间进行连接器、以及板的同步效果如何?

    2)我们的调制器还使用 I 和 Q 数据。 它们不是差分信号(i+/i-和 Q+/Q-)。 I 和 Q 输入为单端输入。

    3) 3)我们能否使用 DAC34SH84生成500MHz 宽信号? 限制是多少(基于芯片内部的 FIR 滤波器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SM、

    我 建议使用双同步源模式、并将时钟发生器与 FPGA 放在同一电路板上、如我发送给您的 DAC348x 器件配置和同步文档中的图25所示。 对于那些需要精确控制输出时序的应用、这是推荐的运行模式。

    为了最大限度地减小偏斜、建议使用相同的时钟分配器件、例如德州仪器 CDCE62005或 LMK 器件、为系统中的所有 DAC34SH84器件提供 DACCLK 和 OSTR 信号。 交换 DACCLK 输出相对于 OSTR 输出的极性可建立适当的相位关系。 DACCLK 和 OSTR 的走线长度应该与每个 DAC 器件相匹配。  

     在双同步源模式下、FIFO 写入指针和读取指针独立复位。 FIFO 写入指针通过 LVDS ISTR 或 SYNC 信号复位、FIFO 读取指针通过 LVPECL OSTR 信号复位。 这使得 LVPECL OSTR 信号能够控制一个单芯片或者多芯片的输出相位。 在此模式下、可以完全同步多个器件。

    在双同步源模式下、如果所有器件之间的 OSTR 和 DACCLK 信号具有相同的延迟、那么多个 DAC 器件的 FIFO 读取指针可以在同一位置和相同的确切时间实例中启动。

    FIFO 指针复位过程可以定期执行、也可以在初始化期间执行一次、因为当 FIFO 被填满时、指针自动返回到初始位置。 要定期复位 FIFO、必须使 ISTR、SYNC 和 OSTR 信号以8个 FIFO 样本的倍数重复。

    2.我看不到这方面的问题。

    滤波后的带宽为0.8 *数据速率。 如果您以1.5Gsps 采样并使用2x 内插、则数据速率将为750MHz、BW 将为600MHz。 使用该模式时、数据表中的所有图均输出到600MHz。  

    此致、

    Jim