This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:单端测量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1036370/ads1299-single---ended-measurement

器件型号:ADS1299

您好!

我有一位客户询问、 当 SRB1/SRB2在芯片内部连接到正/负、电极连接到 GND/偏置电压时、他们是否可以对电极阻抗进行单端测量。 这是否起作用?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您发帖。

    直流或交流导联电路在使用内部 SRB1和 SRB2连接时仍应以相同的方式工作。 他们可以通过打开直流导联脱落电路并测量目标电极的导联脱落电流来验证它。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    很抱歉耽误你的时间、我终于听到了客户的反馈。 他们的回答为蓝色:

    默认情况下、ADS1299以差分方式测量每通道电压(IN1N-IN1P)。  在执行导联脱落测试时-我们仅通过负端口(IN1N)流过电流(6uA)、其中连接了真实的 EEG 电极并进行了读取。  问题是:配置 ADS1299以使测量仅在 IN1N 的单端模式下进行的正确方法是什么?  我们是否需要将偏置或 SRB 用于单端测量?

    谢谢、  

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的支持。

    根据我的理解、参考电压 EEG 应用是单端模式测量、其中 PGA 的所有负输入均通过 SRB1在内部连接或外部短路(请参阅数据表图73)。 基准电极的直流导联通过 BIAS_OUT 电极或任何低阻抗返回路径完成。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    再次感谢快速响应。 我将您的回复发送回客户、并在我听到回复后关闭/回复。

    John