This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:代码示例解释

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1299, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040531/ads1292recg-fe-code-example-interpretation

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1299ADS1292

大家好、

查看 ADS1292R 示例代码时、我不了解其中一个位置。 您能解释一下吗?

在示例代码中读回9个字节的原始数据后、将其合并、每3个字节合并为24位数据、并存储在 ads1x9x_ ECG_ Data_ BUF 中。 ADS1x9x_ ECG_ Data_ BUF [1]存储 CH1数据、ads1x9x_ ECG_ Data_ BUF [2]存储 CH2数据。

代码如下:此代码没有问题,可以理解。

对于(ECG_CHAN_num = 0;ECG_CHAN_num < 3;ECG_CHAN_num++)

ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]=(带符号长整型) SPI_Rx_Buf[3*ECG_CHAN_num];
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]= ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]<< 8;
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]|= SPI_Rx_BUf[3*ECG_CHAN_num+1];
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]= ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]<< 8;
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[ECG_CHAN_num]|= SPI_Rx_BUf[3*ECG_CHAN_num+2];

不过、它稍后会在滤波之前进行处理。 代码如下:

ADS1x9X_ECG_Data_Buf[1]= ADS1x9X_ECG_Data_Buf[1];
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[2]= ADS1x9X_ECG_Data_Buf[2]>> 4;

ADS1x9X_ECG_Data_Buf[1]= 0xFFFF;
ADS1x9X_ECG_Data_Buf[2]和= 0xFFFF;

ECGRawData[0]=(简短描述) ADS1x9X_ECG_Data_Buf[1];
ECGRawData[1]=(简短描述) ADS1x9X_ECG_Data_Buf[2];

ECGRawData[0-1]是需要过滤的原始数据。 为什么24位数据变为16位、关键是如何理解以红色标记的代码。

之后、两个16位数据进入滤波器功能。 代码如下:

RESP_ProcessCurrent Sample (&ECGRawData[0]、&ECGFilteredData[0]);
ECG_ProcessCurrent Sample (&ECGRawData[1]、&ECGFilteredData[1]);

示例代码下载链接:

https://www.ti.com.cn/tool/cn/ADS1292RECG-FE

文件夹为 ADS1x9X_ECG_Recorder_FW

特别是在文件 ADS1x9X_ECG_Processing.c 中

函数名称为 ADS1x9X_filtered_ECG

我希望您花时间来看看 这个 问题。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我对 ADS1292R 示例代码不太熟悉、无法为您提供确切的详细信息。 当前实施方案使用16位数据进行所有 ECG 信号滤波和后处理。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    ADS1299的分辨率为24位、所有 ECG 信号滤波和后处理均使用16位数据、测量数据的低8位被省略、这降低了采样数据的精度。 这是为什么?   这是客户的问题。 希望能帮我给客户合理的解释。

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    示例代码用作参考、不用于终端设备产品。 客户不必仅使用16位数据进行后置信号处理。 这要视其实际实施的系统应用要求而定。 ADS1292将输出24位分辨率的原始数据、而不会进行任何截断。  

    谢谢

    -TC