This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:DVDD 二极管和内部结构之间的 PIN11至 PIN14

Guru**** 2943270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039888/ads7038-q1-pin11-to-pin14-between-the-dvdd-diode-and-internal-structure

器件型号:ADS7038-Q1

大家好、

我的客户想知道这部分、他的 DVDD 之间的引脚11至引脚14是否有二极管?

由于他看到了数据表 图8-1、可以看到 AVDD 之间的 GPIO 上有一个二极管。

因此、他想知道 DVDD 侧是否也具有它、这将影响 SPI 侧的 DVDD 电压、其中存在二极管电压差。

他们只是想验证这个问题,请给我们一些想法来解决他的问题。

如果可能,请分享可以显示内部结构的图片,以详细查看 DVDD 至 PIN11~PIN14。 谢谢!

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管是 ESD 保护方案的一部分、如果输入引脚上的电压超过 AVDD 电压、二极管将导通并将任何电流从输入引脚重定向到 AVDD。 DVDD 引脚还具有 ESD 保护方案、但没有二极管电压差、正如客户提到的、它不会干扰正常运行。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢大家的观看。

    我的客户仍然 询问我。 他们希望查看 SYNC/SCLK/DIN/VA 引脚和 DVDD 引脚11/12/13/14的内部结构图。

    因为它们在我们的数据表中没有看到。

    正如您刚才提到的,AVDD 侧有用于国防输入 ESD 的二极管,所有其他引脚都没有,对吧?

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    DVDD 侧确实存在类似的 ESD、它确实具有二极管、但只要遵循规格、就不存在二极管电压差。 它不会干扰正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、  

    DVDD 侧确实  存在类似的 ESD、它确实具有二极管、 但只要遵循规格、就不存在二极管电压差。 它不会干扰正常运行。  

    此致

    Cynthia