This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:VREIO 的稳定时间

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040167/dac70501-settling-time-of-of-vreio

器件型号:DAC70501

在器件上电(VDD = 2.7V)后、VREIO 引脚输出2.5V 所需的时间是多久?

此外、在重新写入 CONFIG 寄存器以禁用器件内部基准电压后、VREFIO 引脚的2.5V 输出需要多长时间才能关闭?

之后 、我可以从外部开始施加基准电压的秒数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUIi-San、

    基准将在 POR 期间加电、POR 的最大值为250us。 我没有精确的基准禁用时间规格、但基准将非常快速地断电(100us 或更短)。 需要记住的一点是、当基准电容器断电时、它将被充电至内部基准电压(2.5V)。 您没有提到外部基准的值、但如果它小于2.5V、则充电的基准电容器将尝试通过您的基准放电。 DAC70501基准引脚的输入 阻抗为100k、因此您需要等待几个时间常数(100k * refcap)、具体取决于您的外部基准电容器放电的值、然后再应用外部基准。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Katlynne

    感谢您的回复。

    我将施加5V 作为基准电压。

    当启动 DAC 70501时、我会将其设置为0V。 在我重写寄存器以禁用内部基准电压后、我将启动外部5V 电压。

    在这种情况下、是否可以从寄存器重写确认计时(SYNC 信号的上升沿)等待100usec 以开始提升外部5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUIi-San、

    是的、如果您使用的是5V 外部基准、则无需等待基准电容器放电。 在 SYNC 的上升沿之后、100us 应该是等待内部基准断电的足够时间。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Katlynne、

    好的、我至少在重写寄存器后等待100us。

    请告诉我们更多信息、以了解其工作原理。

    问题1.  您提到的基准电容器是否意味 着使用下图中的箭头刺穿的外部旁路电容器?

    问题2.如果问题1的答案是"是"、下图中的时序是否正确?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、YUIi-San、

    是的、您已经显示的外部电容、并且有一个很小的内部基准电容。

    您的时序图是正确的、但由于您的外部基准电压大于2.5V 外部电阻、您不必等待以蓝色显示的额外时间来使基准电容放电。  

    最棒的

    Katlynne Jones