This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:加电后内部开关的初始状态和开关状态更新时序

Guru**** 2826735 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC43401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1033179/dac43401-q1-initial-state-of-internal-switches-just-after-powering-up-and-the-switch-state-update-timing

器件型号:DAC43401-Q1

大家好、

在下图中、我可以看到 VDD、REF、OUT 和 AGND 上有4个内部开关。

我的客户对内部开关有两个问题。

1.能否通过设置 EEPROM 来设置这些开关的初始开/关状态? 初始状态表示 POR 之后的状态。  我知道连接到 VDD 的开关的初始状态、REF 可以通过 D1h 的 REF_EN 位进行设置。 但是、OUT 和 AGND 上的开关如何?

2.您能告诉我 POR 后开关状态被设置的时序吗?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Saito San、

    1. 是的、VREF 和 VDD 开关基于 DAC 的基准选择。 这可以通过 General_CONFIG 寄存器中的 REF_EN 位进行设置。  OUT 和 AGND 上的开关由 General_CONFIG 寄存器中的器件断电设置决定。 在高阻抗断电模式下、开关是断开的。 当它断电至10k 时、输出引脚上有一个10k 电阻接地、 该方框图中未显示该电阻。    可变电阻器 R2决定基准增益设置。 这由 General_CONFIG 寄存器中的 DAC_SPAN 位进行设置。     所有这些都可以保存在 EEPROM 中
    2. POR 后、寄存器加载 EEPROM 中保存的值、器件状态在30ms 后有效。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne-San、

    关于问题2、DAC43401-Q1是否会在 POR 后使输出状态保持高阻抗状态、直到器件状态有效?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我还想与设计团队一起仔细检查这个问题。 在 POR 期间、默认寄存器值从 NVM 中加载、但我不确定加载寄存器时的输出状态是什么。 请留出几天的时间来回答。  

    最棒的

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、  

    在 POR 期间施加 VDD 后、我收到确认、DAC 输出状态保持在高阻态模式。

    最棒的

    Katlynne Jones