This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:如何计算使用单端 CMOS 时钟输入时的影响

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037775/ads4222-how-to-calculate-the-impact-if-using-single-end-cmos-clock-input

器件型号:ADS4222

您好!

我只是看到建议使用差动输入以获得最佳性能。

但是、如果我使用单端 CMOS 时钟输入、如何使其精确计算降低的性能?

然后我可以决定是否使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小强

    没有针对这个进行计算。 性能取决于时钟的抖动。 如果您具有干净的单端时钟源、则应该可以。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题、由于没有1.8V 振荡器样本、我们使用3.3V 振荡器。 它能正常工作吗?

    我不确定它是与 ADS4222进行交流耦合的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 的输入必须小于2.4V p-p 我认为3.3V 振荡器输出不会满足此要求。 我建议在振荡器的输出端添加一个缓冲器或电压转换器来降低这个摆幅。