This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4128:ADS4128引脚18 Vcm

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040230/ads4128-ads4128-pin-18-vcm

器件型号:ADS4128

你(们)好,先生

我为 ADS4128加电,根据数据表,我将在 PIN18中得到0.95v

但我无法在引脚中获得任何电压、请告知您、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请检查为 ADC 供电的电源、引脚18是 AVDD。 如果引脚18上没有电压、则 ADC 未获得正确的电压、这可能是导致问题的原因 。 此外、请检查数字电源轨电压是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    引脚13是输出引脚还是输入引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚13是输出。 该引脚输出共模电压(0.95V)、可在外部用于对模拟输入引脚进行偏置。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    引脚13的输出电压将跟随 Vin,=>VCM=VIN/2,它不是稳定的0.95v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须具有有效的输入时钟才能获得稳定的 VCM 输出。 VCM 连接到什么?

    此致、

    Jim