This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4222:如何同步两个 ADS4222

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037781/ads4222-how-to-synchronize-two-pcs-ads4222

器件型号:ADS4222

您好!

我使用2个 ADS4222来实现4通道 ADC 作为示波器。

但如何同步这4个通道的采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小强

    您必须确保两个器件同时看到输入时钟。 您必须使用0偏斜缓冲器并以相同的长度布线、或者将输出从单个源分离、然后再次使用匹配的布线长度。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用一个 LVCMOS 振荡器来驱动2个应该正常工作的 ADS4222、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于频率、布线长度以及振荡器可以提供的驱动量。 如果 ADC 之间的布线长度太长、则可能会开始产生反射。 为了帮助处理反射、通常会在 ADC 处端接 CLK 的两端。 这可能会导致振荡器无法提供足够的驱动。 如果可能、最好对此进行仿真。

    如果您以菊花链方式连接路由、并且仅在端接、则一个 ADC 将在另一个 ADC 之前看到时钟。