This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7828:TSSOP 封装尺寸问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039919/ads7828-tssop-package-size-question

器件型号:ADS7828

大家好、

我的客户对  数据表中显示的 TSSOP 封装尺寸有疑问。

我们知道 TSSOP16引脚的最大标准尺寸为 5.1*4.5mm、但我们在下面添加了注释(3)模具闪存、(4) Interlead 闪存。

因此客户想知道、当他们将我们的器件添加到符号数据库中时、他们是否应该考虑模具闪存和  Interlead 闪存?

这意味着:

长度最大=4.5+(0.25*2)

最大宽度=5.1+(0.15*2)  

我的问题之一是、如果我们考虑这些闪存、我们的封装尺寸将与其他供应商不同、这可能会导致我们无法加入多源代码池。(其他供应商在规格中未提及这些闪存。)

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    ADS7828采用业界通用的 TSSOP 封装。  我们提到、由于模具毛刺、毛刺或浇口毛刺、引线可能会有一些小变化。 所有供应商都将体验相同的体验、但可能不会指定它。  

    我们可以确认我们能够在行业标准 TSSOP 插座中使用 ADS7828。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Collin。