This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:INx 引脚上的负电压-0.6V

Guru**** 2513735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038366/ads4225-negative-voltage--0-6v-on-inx-pins

器件型号:ADS4225

您好、专家、  

客户在启动瞬态期间发现 INx 引脚上的负电压为-0.6V。

它超过了绝对最大电压(-0.3V)。    INx 引脚 和 GND 之间是否有二极管?

输入引脚具有一个100 Ω 串联电阻器、用于限制输入电流。

该负电压是否会带来任何风险?

 

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    有一个二极管、但我不确定输入在可能发生损坏之前会变为多低的值。 我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim-San

     您是否有来自设计团队的任何更新?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk、

    如果您的电路与所连接的电路类似、我们认为这不会成为问题。

    流经二极管的正向偏置电流(假设截止电压为0.3V)限制为30mA。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ESD.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim-San!