This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081:无法获取 i2c 地址

Guru**** 2819545 points

Other Parts Discussed in Thread: WAVEVISION4, DAC101C081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040517/dac101c081-fail-to-get-i2c-address

器件型号:DAC101C081
主题中讨论的其他器件:WAVEVISION4

大家好、

您能给我一些关于如何获取 i2c 地址的建议吗? 客户尝试通过 u-boot 获取 i2c 地址、键入"i2c probe"作为其命令。 但无法获取 i2c 地址。 他们已确认地址设置是否与以下链接不一样、但该设置与以下情况不对应。 问题没有解决。  

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955893/dac101c081-dac101c081-i2c-address-selection?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC101C081

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi Sasaki-San、

    我认为客户尝试从 Linux 环境中读取内容、而问题似乎与软件相关。  

    如果客户怀疑器件问题、我们可以在 Windows 环境中尝试使用 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安布、

    感谢您的评论。 为了进行确认、DAC101C081是否具有要在 Linux 环境中运行的 Linux 驱动程序? EVM 用户指南被描述为 WaveVision4、因此我假设该器件在 Windows 环境中运行、但在 Linux 环境中不确定。   

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有 Linux 驱动程序、也无法支持。