This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:具有3个电极的单引线配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040431/ads1293evm-single-lead-configuration-with-3-electrodes

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1293

如何仅使用3个电极将导联配置用作单导联?

我在 ADS1293 GUI 中看不到任何1导联配置!

有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Om、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    ADS1293 GUI 没有预定义的单引线 ECG 应用配置。 但是、您可以使用3导联 ECG 应用配置、并根据连接三个电极的通道忽略 CH1或 CH2输出。 一个电极可连接至输入 IN1或输入 IN3、另一个电极可连接至输入 IN2、因为它对 CH1和 CH2是通用的。 RL 电极将连接到输入 IN4。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题!