This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC43401-Q1:在所有增益条件下都不存在振荡?

Guru**** 2380680 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC43401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040328/dac43401-q1-no-oscilaltion-in-all-gain-condition

器件型号:DAC43401-Q1
主题中讨论的其他器件:DAC43401

大家好、

客户希望确保 DAC43401在所有增益条件下都不会振荡。

如果客户将容性负载保持在1nF (RL=Infinite)和2nF (RL=5Kohm)以下、则不存在振荡风险、对吧?

如果需要对增益设置进行任何相位补偿、请告知我如何进行补偿?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我认为没有任何风险、但我想与设计团队进行双倍检查。 请留出几天的时间来回答。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我听说过这个问题。 在 OUT 和 FB 连接的情况 下、只要电容低于1nF (RL=Infinite)或2nF (RL=5Kohm)限制、任何增益设置都不存在振荡风险。

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Katlynne-San、

    感谢您的快速确认!

    此致、

    Saito