This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:透明 DAC 寄存器操作

Guru**** 2506865 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040726/dac8820-transparent-dac-register-operation

器件型号:DAC8820

DAC8820能否在 LDAC 永久连接高电平但 WR_N 信号根据需要将数据锁存到输入寄存器的透明 DAC 寄存器下运行? 数据表中的表1 ("控制输入的功能")规定、要加载输入寄存器、LDAC 和 WR_N 都应处于低电平。 但是、在 LDAC 为高电平时、能否在 WR_N 的下降沿加载输入寄存器? 为什么 LDAC 信号在 数据表的表1的第二行(与加载输入寄存器相对应的行)中没有列为"X"(无关)而不是"0"? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、

    是的、您可以通过保持 LDAC 引脚为高电平来以透明模式运行器件、如表的第四行所示。

    LDAC 在第至行中未列为"X"、因为表中还有第4行。  基本上、LDAC 的状态决定了您是使用双缓冲器功能还是器件处于透明模式。

    谢谢、

    Paul