This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:忙信号

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039601/ads8588h-busy-signal

器件型号:ADS8588H

您好!

我的客户需要帮助。

如数据表中所示、BUSY 信号的最长高电平时间为1.29us。 但是、当我在无过采样模式下测试器件时、测得的时间为3.8us。 则根本无法实现500kSPS 的吞吐量。 那么、如何获得500kSPS?

请帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chong、

    您的客户使用哪种接口(串行或并行)? 您能否提供包含使用示波器捕获的 CONVSTA/B 和/BUSY 的时序图? OSX 引脚是否对地短路?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。OS 引脚对地短路。 并行接口。 在第44页的数据表中、过采样为0时、时序图中给出的值为3.8us。 为什么会这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    您是否在谈论曾提及的郑宇的同一个项目? 如果是、感谢您提供更多信息。 肯定是不正确的、您能否提供时序图和原理图以供检查?

    此致、

    戴尔