This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:测量 CMRR 和输入参考电压噪声、包括电压基准噪声

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040017/ads1292-measuring-cmrr-and-input-referred-voltage-noise-including-voltage-reference-noise

器件型号:ADS1292

尊敬的 TI 团队:

我有一个定制电路板 PCB、我想在 CMRR 和输入基准电压噪声方面进行表征。

CMRR:

我已经阅读过这篇文章  、借助下面附加的原理图设置、使用右腿驱动放大器改进共模抑制。

信号发生器:我不明白为什么信号发生器配置为20V。 这会使 ADC 饱和、相反、我要确保信号保持在输入共模范围内:0.3V 至2.5V (因为我使用0-2.8V 模拟电源)。 我要将频率设置为我要测量 CMRR 的频率、该频率为50Hz、但也要低于50Hz、以考虑运动伪影。

电极:根据我的理解、我们应该连接电极-皮肤接触阻抗的等效 RC 电路、而不是连接电极。 我知道51kOhm 和47nF 是典型值(用于标准、但此处仅用于测试)、但调整为适合自己的设计是有道理的?

信号发生器连接:您能否确认信号发生器接地是否应连接到 AVSS? 此外、我不理解为什么该文档中说 S1开关应打开、S2关闭。 也许规范中说要这样做、但从我的理解来看、目标是对正负通道引线施加共模电压。 不平衡只应来自信号路径的不匹配(而不是因为一个是悬空的、而另一个不是)。

其他通道:为了测量 CMRR、我知道实际只使用了一个通道(图中的 CH2)。 但在该图中、显示了其他通道对电压 VCM 短路。 该电压是否应为模拟中间电源(AVSS+AVDD)/2?

RLD 配置:如果在没有 RLD 的情况下测量 CMRR、则应将其关闭并悬空、而如果使用 RLD 测量 CMRR、则应处于活动状态、并且仅作为输入有源通道(图中的 CH2)并连接到信号发生器输出、对吧?

计算:建议在125SPS 下采样多少个? 我知道应绘制 FFT。 然后、CMRR 应该是测试频率下 FFT 峰值除以 ADS1292增益和信号发生器振幅的比值:换句话说、CMRR_dB= 20log (FFT_PEAK/(GAIN*V_IN))。 我是对的吗?

输入参考噪声:

我想绘制一条曲线、就像这个曲线  

为此、我假设未使用 RLD、并且除1之外的所有通道都保持悬空、同时有源通道短接。 如果通道短接至 AVSS (或几乎相同、如果短接至取决于 Vref 的电压)、则测量的输入参考电压噪声将对应于上图中的 Vin=0、 然后、如果信号发生器用作直流电源(接地端连接到 AVSS)、以在独立于 Vref 的电压下使通道短路、则在使用不同的电压值进行测试后、应获得上述曲线图。 我是对的吗? 顺便说一下、数据表中 ADS1292的输入参考噪声值是在输入对地短路的情况下完成的、也就是说不考虑内部基准输出参考噪声?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您发帖。 我将在本周回来。  

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    感谢您的耐心等待。  

    CMRR

    图7中的 CMRR 测试设置是根据 AAMI 和 IEC 标准要求实施的。 有关标准信息、请参阅应用手册末尾的参考文献[4]和[5]。 CMRR 设置示例仅显示连接到 CH2的 RA 和 LA 电极以及连接到共模电压[(AVDD+AVSS)/2]的其他未使用通道。 但是、您需要将其应用于设计中的所有电极。 有关 CMRR 合规性测试的所有具体信息、最好参考 AAMI 或 IEC。

    FFT 点的数量决定了频率分辨率以及 FFT 相对于宽带噪声水平(ADC)的本底噪声。 因此、您需要对足够多的 FFT 点进行采样、以便宽带噪声不会掩盖目标信号。

    输入参考噪声

    RLD 不用于输出噪声与 Vin 扫描。 在输入短接至1/2 Vs [(AVDD+AVSS)/2]时测试数据表中的输入参考噪声。 为了获得最佳性能、建议在差分配置中使用该器件。 您可以实现数据表中图20所示的差分模式配置、以获取输出噪声与 Vin 扫描图。

    谢谢

    -TC