Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08
请您在以下问题中帮助我们:
首先、非常感谢您的支持、因为我们能够对 IC 进行编程并从单个通道(AIN0、AIN1传感器已连接)获取数据。
问题1:我正在通过 FPGA 对 IC 进行编程。
配置:
继续转换模式
2.800 SPS
3. PGA 32增益
低延迟滤波器
5.delay...>11*tmod
当我们使用差分输入时、如何对 IC 进行编程以从剩余的5个通道获取数据。 您能不能帮助我们为剩余 的5个通道获取数据。
要获取单通道数据、我使用以下流程:
将数据写入配置寄存器。 我将使用前五个寄存器。 同时、SART/SYNC 为高电平
2.使 START/SYNC 引脚为低电平 ,等待24个 t clk 周期
3..start/sync 为高电平、 等待28 t clk 周期
启动/同步低电平、 检查 DRDY 是否为低电平
数据采集。
7.返回到1。
问题2:
a)何时发送校准命令。 是否有任何特定的序列来发送校准命令?
b)如何为所有通道发送校准命令?