This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:两个器件之间具有不同地址宽度和数据宽度的 SPI 通信

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040586/dac39j84-spi-communication-between-two-devices-with-different-address-width-and-data-width

器件型号:DAC39J84

你(们)好

我正在使用 DAC39J84和 LMK04828B 器件。 其中的每一个都有连接到 CPLD 的 SPI 通信。 LMK04828B 具有16位地址和8位数据、DAC39J84具有8位地址和16位数据。 器件是否识别具有16位地址和16位数据的32位寄存器映射,如果是,哪种方法是追加它的最佳方法?

另一种方法是使用两个 SPI 控制器、对于这两个控制器、我在 CPLD 上没有足够的空间。 如果您能告诉我与这两个器件通信的最佳方式、我将不胜感激?

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    否、DAC 将无法识别32位寄存器映射。  

    一个选项是为  LMK 和 DAC 共享 SPI CLK 和 SDI 信号、并在 LMK 和 DAC 上使用3线模式。

    此致、
    Neeraj