This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADS131M02和 ADS131M04是否可以使用相同的寄存器设置?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040368/ads131m02-can-ads131m02-and-ads131m04-use-the-same-register-settings

器件型号:ADS131M02
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

你(们)好  

如果我们对 ADS131M02进行了微调。  我们可以在 ADS131M04上使用相同的寄存器设置来获得相同的性能吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    感谢您的发帖。 两个器件的寄存器映射几乎相同。 通道2和3有额外的通道配置和校准寄存器、但它们与通道0和1相同。  

    此致、

    Ryan