This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:电阻式触控控制器。

Guru**** 2638455 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046, TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040022/tsc2046e-resistive-touch-controller

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046TSC2004

大家好、
我们在其中一个应用中使用 RTP 显示。
我们计划使用芯片  TSC2004IRTJT 将模拟数据转换为数字格式。
但是、由于 TSC2046EIRGVT 芯片 比 TSC2004IRTJT 便宜、我们决定切换到它。
我们的器件是电池供电型器件、主机 MCU 是3.3V I/O 逻辑 MCU
1)。 在功耗方面、对于电池供电的器件而言、上面的哪个芯片更受欢迎?
2)。 如果检测到触控输入、我们将需要一个中断引脚将主机 MCU 从睡眠状态唤醒。 我相信  TSC2046E 的~PENIRQ 引脚将用于此目的。 我是否需要该引脚的上拉或下拉电阻器来用作中断? 如果我需要、它会影响触摸的性能吗?
3)。 我可以将 TSC2046E 的 VBAT 和 AUX 输入悬空、还是建议使用1K 电阻器将其下拉?
4)。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在9月29日回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PENIRQ 引脚可用于将主机 MCU 从睡眠状态唤醒。 它由 IOVdd 供电、其输出电平应等于 IOVDD、无需上拉。 要直接连接3.3V MCU、您可以将 IOVDD 设置为3.3V。

    可以将 AUX 和 VBAT 输入直接接地。  

    我在数据表中查看了 Fsample=12.5k 时的电流消耗

    TSC2046 (Vcc=2.7V)    220u

    TSC2004 (Vcc=3V)     897 u