This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:JMODE11长距离传输测试模式

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038178/adc12dj3200-jmode11-long-transport-test-pattern

器件型号:ADC12DJ3200

您好!

我想使用长传输测试模式、但我不能按照数据的计算。

所以我使用的是 JMODE16、K=20

我得到:

                 帧0    帧1

DA0 (I0)= 0x0003   0x0002

DA1 (I1)= 0x0002    0x0005

DA2 (Q0)= 0x0004   0x0002

DA3 (Q2) = 0x0004   0x0004

我不确定这是否正确。

因此、我希望 在 DA0和 Frame0中:

 0x0001

因为 AI 的 CID=0 => CID+1= 0x0001

或者如何计算相应的数据?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将查看该问题、并会与您再次进行讨论。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    请注意、此模式的 N=15、N'=16、其中采样构成15 MSBits、而 LSBit 是一个控制位。 对于每个链路、我们都有 L=1、M=2、F=2、S=1

    如果您为长传输测试模式应用公式、则会产生以下结果。  在 K=10时映射到 JMODE16表的图形(从左到右的时间)为:

    通道 ID 帧0 CID0 S0 帧0 CID1 S0 帧1 CID0 S0 帧1 CID1 S0 帧2到9 CID0 S0 帧2至9 CID1 S0
    A0 0000_0000_0000_001 (1) 0000_0000_0000_010 (0) 0000_0000_0000_001 (0) 0000_0000_0000_001 (1) 1000_0000_0000_000 (0) 1000_0000_0000_000 (0)

    请注意、我已将控制位放置在偏执中。 通道 A0上的最终值为:

    A0I0 = 0x3、A0Q0 = 0x4、A0I1 = 0x2、A0Q1 = 0x3、其余8个样本的 I 和 Q 为0x8000。

    在通道 B0的样本上会看到相同的值。

    此致、

    阿迈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我列出了 JMODE16 (如您的查询详细信息中所述)示例、而不是 JMODE11 (如主题行中所述)示例。 将采用相同的计算方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应