This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:上电复位

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039540/dac70501-power-on-reset

器件型号:DAC70501

我想知道第22页中描述的上电复位。

数据表显示" 为了确保发生 POR、VDD 必须小于0.7V 至少持续1ms。"

除了具有旁路电容器外、我还需要做什么其他事情来满足此要求吗?

我计划将0.1uF 和1uF 电容器连接到 Vdd 并参考评估板。

如果不满足此 POR 条件、是否可以用软复位替代它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、POR 可被软件复位所取代。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。
    如果我无法满足端口要求、我将考虑软复位。

    顺便说一下、正确的做法是解释 POR 在从关断状态引导时能够可靠地工作吗?
    "从关断状态引导"意味着 从 Vdd ="0V"的状态启动 Vdd 已持续足够长的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它的工作方式是这样的。