This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:暂时响应从未稳定下来

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040277/afe4404-transitory-response-never-stabilizes

器件型号:AFE4404

您好!  

我正在使用 AFE4404读取静态测量值、但信号从未稳定下来。 我正在使用这些配置:RF = 1M;CF = 5pF;LED 电流= 30位。  

我已经尝试修改参数和计时引擎、但暂时响应保持不变。  

你有什么建议吗?

谢谢、

Ana Maria。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    欢迎来到 TI e2e 论坛!

    关于您的查询、请验证 AFE4404 EVM 上的配置设置、并确认您的寄存器设置是否有效。

    如果您在 EVM 上看到类似的响应、请分享您的配置和测试测量结果、以便进一步调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!  

    我正在使用以下配置:

    平均3倍;

    TIA 增益= 6;

    CF = 0;

    LED 电流= 30;

    内部时钟;

    LED2 START = 0;LED2 END = 399;

    采样 LED2开始= 80; 采样 LED2结束= 399;

    ADC 复位阶段0开始= 401; ADC 复位阶段0结束= 407;

    LED2转换阶段开始= 408; LED2转换阶段结束= 1467;

    LED3开始= 400;LED3结束= 799;

    采样 LED3开始= 480; 采样 LED3结束= 799;

    ADC 复位阶段1开始= 1469; ADC 复位阶段1结束= 1475;

    LED3转换阶段开始= 1476; LED3转换阶段结束= 2535;

    LED1 START = 800;LED1 END = 1199;

    采样 LED1开始= 880; 采样 LED1结束= 1199;

    ADC 复位阶段2开始= 2537; ADC 复位阶段2结束= 2543

    LED1转换阶段开始= 2544; LED1转换阶段结束= 3603

    采样 Ambient1开始= 1279; 采样 Ambient1结束= 1598;

    ADC 复位阶段3开始= 3605; ADC 复位阶段3结束= 3611

    Ambient1转换阶段开始=3612;Ambient1转换阶段结束=4671 


    PDN 周期开始= 5471;

    PDN 周期结束=  39199;

    PRPCT = 39999;

    有什么想法吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ana、

    正如我 在上一帖子中提到 的、您可以验证 AFE4404 EVM 上的配置设置并确认您的寄存器设置是否有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我没有 AFE4404 EVM、因为我有自己的 PCB。

    我知道变化是正确的、因为我可以使用880纳米 LED 获得脉动式血氧计波形(图1)。 但是、信号具有基线变化。

    您是否对导致瞬态响应的原因有任何了解?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要检查瞬态行为是否来自传感器、请使用 PD_DISCONNECT 模式断开 PD 与 TIA 的连接并执行实验。

    如果是来自传感器、AFE 将无法帮助减少基线漂移。 您可能需要考虑在后处理中实现一些滤波。