This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:用于3个 LED 的 AFE4403EVM 配置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040302/afe4403evm-afe4403evm-configuration-for-3-leds

器件型号:AFE4403EVM

您好!

你好。

我们的客户正在尝试使用 SFH7050传感器配置 AFE4403EVM、以从三个 LED (红色、红外和绿色)读取数据
您可以帮助进行配置吗? 电路板随附的手册仅介绍了如何配置两个 LED。

期待您的建议。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    可以 通过在 TX 级选项卡中启用 TX3模式来选择第三个 LED。 有关如何配置 Osram SFH7050传感器板以进行推挽或共阳极配置、请参阅用户指南中的第9节。   

    请注意、支持第三个 LED 是静态模式选择、而不是动态开关选择。 该器件不支持同时运行3个 LED。