This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:查询+/-2.5V 双极输出范围的最小 VCC

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040243/dac81416-query-on-min-vcc-for-the--2-5v-bipolar-output-range

器件型号:DAC81416

数据表的表7.3建议运行条件建议 VCC 的最小值为9V。 即使我选择了+/-2.5V 的双极输出范围、这个值是否仍然为9V。 在我看来、最小 VCC 和 VSS 可以比输出范围高大约2V。 话虽如此、我希望+/-2.5V 双极输出范围最小 VCC 可以+4.5、VSS 可以-4.5V。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    即使输出仅为±2.5V、该器件仍需要最低9V 的 VCC 电压。  系统中使用了一些内部基准增益和调节功能、但仍需要更高的 VCC。

    谢谢、

    Oaul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Oaul。 如果是、 则数据表需要在第7.8节的测试条件下进行小幅校正 、其中提到  了"对于 DAC 范围、双极范围:VSS≤Vmin–1.5V 和 VCC≥VMAX + 1.5V "。 这让我们了解到、如果我的范围是+/- 2.5V、则 VCC 可以是 4V 、因为 Vmax 是2.5V。