This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找功率从0-5Vdc 斜升的 DAC 芯片。

Guru**** 2512805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039716/looking-for-a-dac-chip-with-power-ramping-from-0-5vdc

主题中讨论的其他器件:DAC80501

大家好、我正在寻找一个输出为0-5Vdc 和16位的 DAC 芯片。 我正在查看不同的 DAC 芯片、但我不知道芯片是如何根据数字输入变化的。

当前的芯片会因数字输入而异、但即使在数字输入为0后、输出也不会以0v 开始、我希望 DAC 输出在16位加载最大数字值时达到最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的产品。 我的同事 Gavin 明天将能够为您提供帮助。 您能告诉我们您所指的现有芯片吗?

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不知道您当前使用的产品、我建议您使用我们的最新 DAC80501。 它是 一款16位缓冲 Vout 单通道 DAC、具有+/-1 LSB INL 和 DNL、因此在16位时它是一款非常精确的乘积。 您提出的关于输出不完全为0V 的第二个问题可以通过任何 DAC 的非理想误差来解释。 DAC 将在数据表中描述的零代码(零代码误差)和满量程(满量程误差)处显示端点误差。 此外、所有缓冲 Vout 产品都必须与集成输出缓冲器/运算放大器的余量相权衡。 有关这些端点错误的更多信息、DAC80501的数据表在第5页和第6页上共享它们。

    此致、

    Gavin Bakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    我要连接我正在使用的芯片原理图、但我要将其更改为单通道、输出应该与下图类似、输出应该介于0-5Vdc 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、使用 DAC80501、您应该能够在零标度到满标度范围内实现一个相似的输出传递函数。 您显示的是理想的传递函数、但正如我提到过的、您将在零标度(0V)和满标度(5V)处看到终点误差。 因此、即使是来自 DAC80501等精确 DAC、您的输出也不会恰好为0V 或5V。

    此致、

    Gavin Bakshi