This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1112:桥式地磅传感器的信号处理方案

Guru**** 2694635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1112, ADS1261, ADS122C04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039590/ads1112-signal-processing-scheme-of-bridge-weighbridge-sensor

器件型号:ADS1112
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS122C04ADS124S08

我们的客户有一款产品需要重量测量(30吨负载秤测量方案)。 需要连接八个桥式地磅传感器、并且每个电路都需要与运算放大器和 ADC 单独连接。 最后、它会输出到 MCU。 请帮助推荐此方案和相应的芯片(如 ADC 和 AMP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    您似乎只是在寻找最适合您应用的 ADC 的建议。 是这样吗? 还是该帖子特定于 ADS1112? 如果您只是在寻找一般性建议、您能否提供更多有关您所需内容的信息、请参阅以下内容:

    -输入数量(您的帖子说它使用了8个传感器。 是这样吗?)

    -分辨率

    -输入范围

    -单端或差动 输入架构

    -采样速度

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -输入数量 1  (每个电路板使用8个)

    -分辨率  为24位

    -输入范围   

    -单端或差动 输入架构:  差动  

    -采样速度 > 20sps

    我们的产品用于测试高速收费站的汽车重量。

    应用框架如下图所示。

    AVDD 使用7V 或12V 输入。 DVDD。3.3V μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    如果要求使用24位分辨率、则 ADS1112将不合适、因为它是16位的。  此外、该产品系列中的大多数精密 ADC 的最大 AVDD 为5V。  我假设称重传感器具有更高的激励、并且将使用 INA 来建立一些增益并将称重传感器输出调整到 ADC 的正确输入范围。

    是否需要 I2C 接口?  如果是、则唯一适合的精密 ADC 就是 ADS122C04。  如果可以使用 SPI、则有许多潜在器件、例如 ADS124S08或 ADS1261。

    此致、

    Bob B