This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8411:ADS8411上电问题、过热

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8411, ADS9120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039847/ads8411-ads8411-power-up-issue-overheating

器件型号:ADS8411
主题中讨论的其他器件: ADS9120

 我对 ADS8411有一个非常奇怪的问题。 我使用该器件进行了项目开发、并有一个工作板。 模拟和数字电源是独立的。 设备出现故障。 我怀疑是因为在上电期间、我超出了电源轨之间的电压差。 我将设计更改为两个电源连接在一起的位置。 现在只有一个+5V 电源。

从那时起、我已经更换过该部件多次、并且无法为其通电。 器件会立即过热。

我注意到有一个响应将其列为传统器件。 此器件是否存在某种上电问题、是否有更换件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道有任何上电问题、但器件必须保持在 ABS MAX 规格范围内。  具体而言、+VA 至+VBD 必须在-0.3V 至+2.55V 的范围内、但在加电期间可能会超出此范围几毫秒;秒可能会导致器件故障。

    加电期间或加电之前、数字输入不应超过+VBD 超过+/-0.3V、而模拟输入不应超过+VA 超过+0.1V/-0.4V。   

    ADC 闩锁的另一个常见原因是使用单独的模拟和数字接地层连接。  ADS8411应将所有接地引脚(AGND、BDGND)连接到同一模拟接地层。

    如果您想切换到较新的器件、ADS9120是最新一代的16b 2.5MSPS 器件。  此器件具有全差动输入和与 SPI 兼容的串行接口。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Keith