This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:高速模式和低速模式的频谱分析

Guru**** 1489625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1037320/ads127l11evm-pdk-spectrum-analysis-of-high-speed-mode-and-low-speed-mode

器件型号:ADS127L11EVM-PDK

大家好、团队、

我对 GUI 有疑问。  *已附加 捕获

我输入了以下信号、但在高速模式和低速模式下、结果是完全不同的。

频率:1kHz

波形: 正弦

振幅:±0.834 V

在高速模式下、第一个谐波设置为1kHz、但在低速模式下、会捕获125Hz (1kHz 的八分之一)作为第一个谐波。

低速模式是高速模式采样的八分之一、因此它似乎是相关的。 我还注意到、THD 比高速模式下的情况要差得多。

请告诉我您的想法。

此致、

Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    主时钟频率需要设置为3MHz 才能在低速模式下运行。  该器件已配置为低速模式、但时钟输入仍以24MHz 运行、这太高、导致 THD 性能不佳以及错误的 FFT。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我知道。 我将主时钟设置为3MHz 并进行实验。

    此致、

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    还可以  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    还可以  如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

     我将主时钟设置为3MHz 并进行实验。

    然而、 在低速模式下、125Hz (1kHz 的八分之一)被捕获为第一个谐波。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    这是我错过的软件中的一个"错误"。  我们将在 GUI 软件的未来版本上对此进行更正。

    我将其连接到工作台上、并能够使其使用以下设置。  将主时钟设置为24MHz、并使用"Div x 8"的时钟分频器选项。  软件将正确 识别23.44ksps 的采样率、并应提供正确的结果。

    以下信号发生器频率为2kHz、振幅为3.25Vrms。

    请告诉我这是否能解决问题。  谢谢!

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我明白了。  我将确认它。

    谢谢你。

    Masakazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu、

    还可以  我将等待您的反馈。

    Keith