请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
当我阅读去耦电容器的 ADS 1299数据表时、我发现这非常令人困惑。
我使用的是双极电源+2.5V 和-2.5V 的器件。
数据表-第6节 

-没有提到0.1uF 电容器。
-单极或双极电源之间没有差异。
数据表-第11节

"μF μF 10 μ F 和0.1 μ F 固态陶瓷电容器旁路每个器件电源。"
是否将 AVDD 旁路至 GND 或 AVSS?
数据表-第11.3节(双极运行) 
-AVDD 与 AVSS 之间没有特定的去耦合?
-在 AVDD1上不需要特定的去耦电容器?
评估模块-原理图 
一组去耦电容器、但我们看不到它们真正用于何处。
-一些 AVDD 至 AGND,一些 AVDD 至 AVSS,... 它们是否全部位于 ADS1299上、或者部分用于同一页上的运算放大器?
结论
因此、有4个不同的信息位置、但并不总是很清楚。
正确的信息是什么?
谢谢你