This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:数据转换器论坛

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039857/ads1299-data-converters-forum

器件型号:ADS1299

您好!  

当我阅读去耦电容器的 ADS 1299数据表时、我发现这非常令人困惑。
我使用的是双极电源+2.5V 和-2.5V 的器件。


数据表-第6节

-没有提到0.1uF 电容器。

-单极或双极电源之间没有差异。



数据表-第11节



"μF μF 10 μ F 和0.1 μ F 固态陶瓷电容器旁路每个器件电源。"

是否将 AVDD 旁路至 GND 或 AVSS?




数据表-第11.3节(双极运行)

-AVDD 与 AVSS 之间没有特定的去耦合?
-在 AVDD1上不需要特定的去耦电容器?


评估模块-原理图


一组去耦电容器、但我们看不到它们真正用于何处。

-一些 AVDD 至 AGND,一些 AVDD 至 AVSS,...  它们是否全部位于 ADS1299上、或者部分用于同一页上的运算放大器?



结论

因此、有4个不同的信息位置、但并不总是很清楚。

正确的信息是什么?


谢谢你





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephane、

    感谢您发帖。  

    在数据表中、需要和使用哪些去耦电容器确实令人困惑。 对于双极电源配置、我建议使用图78作为电源去耦方案的基准。 该 EVM 是使用所有选项构建的、可以简化。 您为 EVM 显示的去耦电容器适用于 ADS1299、而不是放大器。

    解析信号第12部分:使用 Δ-Σ ADC 降低电源噪声的影响

    谢谢

    -TC