This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:外部 VREF

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1040115/ads8688-external-vref

器件型号:ADS8688

您好!

在 ADS8688上、当 通过将 REFSEL 输入引脚设置为高电平来选择外部基准时、外部基准必须为4.096V、还是可以是不同的电压?

我的目标是连接外部4、000V、以获得±10、±5等的行业标准输入范围、而不是±10.24、5.12V 等

谢谢你

保罗·贝洛德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    大约两周前、我们与 Moog 会面、展示了该器件。  我想知道您是否会确认它将用于何种类型的应用、和/或将连接何种类型的输入。

    外部基准电压范围显示在规格表的"外部基准输入"部分。  遗憾的是、4V 低于4.046的最小可接受 VREF 电压、如下面的数据表片段所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin、
    我已经在数据表上读取了 Vref 的外部范围、但我不理解为什么它如此有限。
    为什么只有当外部 Vref 的值与内部 Vref 的值相同时、外部 Vref 才可用?

    外部 Vref 更加精确? 还是使用相同的外部 Vref 耦合多个 ADS? 以及为什么不使用2.5V 或4V Vref?所以我考虑了数据表上的错误。

    根据您的回答、我了解数据表是正确的、无法连接外部4V Vref

    我可以 在数字 模式下解决此问题、或在模拟链中添加增益。 我的应用(对于传统应用)需要满量程±10V、±5V (+10、+5V)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    感谢您对应用要求的良好反馈。  外部 VREF 输入的选择是为了实现更高的初始精度和/或更低漂移的外部基准、如果内部基准性能不足、则可能需要此基准。

    ADS8688的集成度比大多数标准 SAR 转换器高、因此应以稍具体的方式运行。  许多客户要求略微增加+/-10.24的范围、以允许出现轻微的超范围。  已了解这不能直接满足您的+/-10V =满量程范围要求。  其他客户通过按您的建议在数字或前电路中进行校正、实现了所需的传递函数。