This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:上电后的数据采集问题

Guru**** 2826795 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9224R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1038404/ads9224r-data-acquisition-issue-after-power-up

器件型号:ADS9224R

您好!  
客户正在评估 ADS9224R。
但是、从上电后的立即到大约1500个采样、它是具有很小幅值的转换结果。

在 ADC 开始采样之前、已确认差分输入引脚输入了正确的正弦波。

我在材料中描述了电路配置。
TI 团队能给我任何建议吗?



e2e.ti.com/.../ADS9224R.pptx

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    感谢您的发帖和提供如此详细的信息。

    您可以尝试在差分电容器和共模电容器上将输入电容器增加10倍、但我看不到这会如何产生 PPT 中描述的问题。  

    您能否在 上电期间(幻灯片9)以及硬件复位测试期间(幻灯片11)捕获内部基准电压(REFOUT)和基准缓冲器输出(REFP_A 和 REFP_B)的示波器图像?  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢你的答复。
    我要求客户确认 REFOUT、REFP/B

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    这是客户评论。
    "REFOUT 在数据表中规定的电压下保持稳定。 REFP_A / B 和 REFby2也是稳定的。"

    我正在查看 DS 和 EVM 的 UG、但我找不到任何问题。
    你有什么建议吗?

    询问客户是否可以使用 EVM 进行评估、以查看客户的测量系统是否正确。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好!

    如果客户有 EVM 要评估、我认为这是一个很好的比较。 但是、它们在上电方面的时序控制不同。 在 PPT 中、客户表示在电源稳定写入器件寄存器并收集数据后等待150ms。 但是、我的理解是、客户不认为此问题与上电时序有关、对吧? 仅前~1500个样本显示此问题。

    我建议在放大器电路上尝试以下两个建议:

    1. 将电荷桶电容器增加10倍
    2. 短接两个输入1uF 电容器

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    我们的客户将根据您的建议重新测试。 获取器件需要一些时间、但我们将在此线程中报告测试结果。

    此致、
    Hiroshi