This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:绝对最大规格

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC088S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1039647/dac088s085-abs-max-spec

器件型号:DAC088S085

您好、支持团队、

我的客户现在正在评估 DAC088S085、他们看到绝对最大规格-0.3V 下的电压下冲。 但数据表还具有最大输入电流规格30mA。 这看起来、即使输入电压低于-0.3V、如果飞行电流小于10mA、 DAC088S085 也是安全的。 他们的理解是否正确? 他们需要澄清在输入引脚上具有下冲的器件是否安全。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeda-San、

    不建议在任何最大额定值之外运行器件、否则会导致性能随时间的推移而下降。 注4表示如果电压超出最大额定值、则电流应限制为10mA。 在这种情况下、ESD 单元将激活、器件将在电压恢复到安全值时恢复。 如果电流超过10mA、则 ESD 单元可能会损坏、并且可能会发生永久性器件损坏。  

    最棒的

    Katlynne